Mario Lüttecke | Gabriel Musset | Jacqueline Schillinger | Janis Fix | Onur Bilgin |
Tobias Bühler | Toni Einecker | Patrick Volk | Fabian Schmider | Jonathan Adler |
Der Bereich Informatik umfasst viele unterschiedliche Aufgaben, eigentlich alle die mit dem Computer zu tun haben. Bei der Smart Button Factory waren sie für die Prozessteuerung zuständig, das heißt, dass jede Einheit weiß was ihre Aufgabe ist (zum Beispiel der Drucker, die Stanze, der Roboterarm;) und die Einheiten richtig zusammenarbeiten (zB. Roboterarm legt etwas in die Stanze). Gerade da es ein Industrie 4.0 Projekt ist, waren die Informatiker wichtig, sie haben dafür gesorgt, dass Ihr euren Button online per Smartphone bestellen könnt. Sie (programmierten) erstellten die Website und programmierten die Kommunikation von Website zur Maschine.
Aleyna Altinisik | Andreas Kern | Hannes Rosswog | Jannis Borchert | Marcus Wangler |
Simon Schuler | Tobias Zuberer | Vinzenz Wetzel | Simon Opitz | Elias Haberstroh |
Die Mechatroniker waren für die Schnittstellen zwischen allen Komponenten zuständig und bauten die Anlage zusammen mit den Industriemechaniker auf. Außerdem sorgten sie dafür, dass die Ausrichtung und Verdrahtung aller Komponenten, sowie das Zusammenspiel mit dem Roboter stimmt. Sie unterstützten auch die Informatiker bei der Systemsteuerung und führten verschiedene Tests aus, um Fehler an der Anlage zu beheben.
Andreas Gangwisch | Hubertus Herr | Jan Burger | Marc Liebmann | Patrick Fischer |
Willi Gergen | Yannick Bierfreund | Yousef Soltani |
Die Mechaniker waren für die Fertigung der Einzelteile, der Baugruppen und des Gestells zuständig, die zuvor virtuell entworfen wurden. Außerdem mussten immer wieder Teile verändert und ersetzt werden oder Fehler an Teilen behoben werden.
Carina Schätzle | Nicole Kienzler | Sven Beck | Philipp Hug |
Damit ein so großes Projekt wie die Smart Button Factory reibungslos umgesetzt werden kann, muss es gut geplant werden. Von den technischen Produktdesignern wurden dafür mit einem speziellen Computerprogramm Pläne der gesamten Anlage und jedes Moduls entworfen. Um Fehler schon vor dem Bau der Anlage zu erkennen und Maße der Module besser abschätzen zu können, wird von ihnen zuerst alles virtuell entwickelt, bevor es in die Produktion geht.
Veronika Köller | Malte Steger |
Die Aufgaben für die kaufmännische Abteilung waren sehr unterschiedlich. Die Hauptaufgabe war die Unterstützung der Informatiker bei der Erstellung der Webseite durch Bereitstellen von Texten und Bildern, um die Seite so übersichtlich wie möglich zu machen. Außerdem kümmerten sie sich noch um die Außenwirkung des Projekts, was die Entwicklung des Logos und Flyers, sowie Pressearbeit beinhaltete. Sie waren auch für die Dokumentation des gesamten Projekts zuständig.